2506-基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO T2G車規MCU的智能駕艙方案
2506-基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO T2G車規MCU的智能駕艙方案

基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G車規MCU的智能駕艙方案

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

汽車座艙即車內駕駛和乘坐空間,智能座艙是指配備了智慧化和網聯化的車載產品,從而可以與人、路、車本身進行智慧交互的座艙,是人車關係從工具向夥伴演進的重要紐帶和關鍵節點。

隨著無線通訊、AI算力、多模態交互等技術的集中爆發,智慧座艙不僅改變了汽車的內部空間佈局,更推動了汽車產業向電動化、網聯化、智慧化的全面轉型。

據行業研究機構預測,2025年全球智慧座艙市場規模將突破600億美元,市場潛力巨大。在此背景下,安富利推出搭載英飛淩車規級WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成晶片(CYW89570XR)無線模組和英飛淩,TRAVEO™ T2G車規MCU的智慧駕艙解決方案。

該方案提供多方面的資訊娛樂體驗。具有無線連接功能,高級人機界面 (觸摸、語音)。網路安全可在互聯環境中保護隱私並抵禦攻擊。方案包含英飛淩TRAVEO™ T2G車規級MCU,車規級Wi-Fi和 Bluetooth® 二合一晶片,安全IC,記憶體解決方案和電源產品,可實現下一代設計和強大的汽車連接。
 

核心器件說明:


車規級MCU:MCU 採用了英飛淩 TRAVEO™ T2G 家族中CYT4BB系列,CYT4BB支援雙核, 250 MHz Arm® Cortex®-M7 、和用於加密的 Arm® Cortex®-M0+,配備I/D cache、4 MB flash、256 KB work flash、768 KB SRAM存儲。電源電壓範圍為2.7 V至5.5 V,介面包括多達8通道CAN FD、11通道SCB、16通道LIN-UART、eMMC、SMIF和10/100乙太網。包含帶有 3通道 Tx 和 3通道 Rx 的 I2S/TDM 增強了這些 MCU 的音訊功能。封裝範圍從 100-引腳 TEQFP、144-引腳 TEQFP、176-引腳 TEQFP 到 272-球 BGA 不等。

連接和通信:車規級無線解決方案採用CYW89570XR模組,AIROC™CYW89570XR是一個設備家族,支援2x2 + 2x2 RSDB,雙頻/三頻,IEEE 802.11ax相容Wi-Fi 6/6E,和藍牙®/藍牙®低功耗6.0與LE-Audio。

CAN 收發器採用了TLE9255WLC,採用微型 TSON-14 封裝,支援CAN部分網路(CAN PN)和CAN FD,最高可達2 MBit / s,具有CAN FD容限模式的喚醒幀檢測功能等。

電源供電:英飛淩SBC(TLE9273QX)、PMIC 等電源產品支援可靠的電源。USB-C PD 控制器支持快速充電(高達 100 W),具有一流的互通性,並符合各種移動設備的要求。

存儲:S25FL512S 是基於專有MIRRORBIT™技術的Quad SPI (QSPI) NOR快閃記憶體,對於汽車應用,器件具有AEC-Q100認證,溫度可達+125°C,並提供各種密度和引腳數封裝選項。


方案特點

1. 功能已經實現座艙娛樂、導航、無線通訊。

  • 藍牙電話接聽、音樂播放 ,線上視頻播放 ,藍牙手柄操控內置遊戲
    支援最新一代藍牙音訊技術LE Audio

    Infineon smart vehicle solution
  • “WIFI”:WLAN連接/熱點設置 ,CarLife/ CarPlay實現雙投屏
  • 線上視頻播放/遊戲播放(支持一個預裝遊戲),

    Infineon smart vehicle solution


2.基於可實現同等性能水準的前提下進行無線方案直接的對比英飛淩無線方案具成本優勢,我們的方案可以提供如下功能

Infineon smart vehicle solution 


 

2506-基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO T2G車規MCU的智能駕艙方案
2506-基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO T2G車規MCU的智能駕艙方案
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池
2025年6月10日
在電動出行(e-mobility)的新時代,掌控一輛車的,不再是發動機,而是資料、演算法與電流的流動。
electric vehicle dashboard
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.
2506-基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO T2G車規MCU的智能駕艙方案
相關活動

未找到相關活動