wireless-charging
wireless-charging

7.5W無線充電夯,安富利協助客戶快速取得產品認證

A smart phone, a smart watch and a tablet on a charging pad

由Apple iPhone帶動的這波無線充電,動能相當強勁,國內外半導體業者相繼投入相當大的資源來研發新的IC方案,加上進入門檻低,成為近期最火熱的話題產品。


Qi認證預期將成為必要

無線充電聯盟(WPC) 從2008年成立以來,會員數從前年的200個會員急速增加到400個會員,是一個成功的無線充電陣營;這代表聯盟將有更多資源,來使無線充電規格更完整,體制更健全,最重要的是─保護每個終端消費者安全的使用無線充電;隨著充電功率不斷的往上提升,對安全保護機制的要求,也就更加嚴格。

根據WPC聯盟2月初於維也納的會議中決議,將採取以下方式改善Qi產品;

第一步,說服線上及實體銷售平台,讓非Qi認證的產品下架;許多廠商為了要節省認證費用,宣稱與Qi相容,但實際上並未將產品送出認證,這些產品極有可能帶來危險,所以首要的是將這些沒有Qi 認證的產品從各個平台中下架。

第二步,打假Qi認證產品,有些廠商直接盜用Qi商標,誤導消費者購買不安全的產品,只要是WPC官網未列的產品,又惡意盜用Qi商標,將會有法律糾紛。

第三步,即使是已經通過認證的產品,也會被抽測,只要跟原始認證版本不同,即會被警告或下架,嚴重者將會被WPC聯盟永久除名。

無線充電產品想要在各大通路銷售,必須要通過Qi認證是確定的;除了費用高外,製造廠還要克服繁瑣的認證流程,但為了消費者,建立嚴格的認證及稽核制度,能讓整個產業鏈更健康,是必要之痛;此次維也納會議中決議將投入資源,安排各個通路的面對面拜訪計畫,目標讓Qi成為最方便最安全的充電方式。


按圖施工保證成功?

無線充電開發的最主要的瓶頸就是認證,許多方案打著「按圖施工,保證成功」,然而,在認證這關遲遲卡關,目前台灣只有安富利,擁有WPC聯盟指定的測試設備;新的WPC V1.2.4規範中,除了原本的FOD及Q值檢測之外,特別將保證輸出功率(Guarantee power)列入測試項目,當品牌商在銷售產品時,若外包裝打著支持10W快速充電,則聯盟要求檢測中,保證輸出功率就要到10W,因此,選擇一家適合的方案代理商將會是開案前最重要的事。


認證設備及手法更加重要

安富利擁有WPC聯盟官方指定的測試儀器Nok9 CAT1 及CAT2 ,並與測試實驗室進行策略聯盟,確保所有測試項目的測試手法都跟標準實驗室相同;當製造商完成產品設計後,先將產品送至安富利實驗室進行FOD校準及Qi認證預測試(Pre-test);一般過認證所花費的時間約為4-6周,透過安富利將可以避免上市推遲,有效並大幅縮短取得認證的時間。


安富利讓您一站購足

安富利代理無線充電晶片超過20家,協助您快速了解各家方案的優缺點,選擇最適合您產品的方案;此外,在無線充電領域,安富利台灣有專業的FAE及AE工程師團隊提供技術支援:

  1. 經驗分享,推薦適合的方案
  2. 協助開發,提供完整方案及參考線路,基本電性功能測試,分位調整
  3. Qi認證,FOD/ Q值參數調適
  4. 生產建議,工廠測試製具及測試站建議

無線充電市場從2015年起正式進入快速發展的軌道,根據IHS的預測, 2020年,全球無線充電市場的裝置數量將達到10億台,是2015年的10倍,預估到2025年,無線充電接收端與發送端裝置的總出貨量更將逼近23億台。其中,我們觀察到幾個趨勢:

  1. 主要市場來自於手機,但新一代無線充電必須支持快充,也就是說,傳輸功率必須是8W以上
  2. 穿戴式產品,防水型產品,更適合無線充電
  3. 車用市場的高成長,內建發射端在車內,成為高階車款的標準配備
  4. PC/Notebooks 需求40W-60W將於2019年起飛
  5. 結合IOT 互聯網,讓商家及公共環境同意安裝發射器


Rising popularity of 7.5W wireless charging

無線充電,商機無限!安富利是您最好的選擇。

wireless-charging
wireless-charging
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
完善充電基礎設施建設,引領可持續技術發展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Conceptual image of smart car in purple
家用儲能系統:走向綠色能源的關鍵一步
2024年2月15日
隨著技術的不斷進步和市場的逐漸成熟,我們可以期待家用儲能系統在未來發揮更大的作用,推動全球能源向更清潔、更高效、更可持續的方向發展。
wireless-charging
相關活動

未找到相關活動