从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案

在当下科技浪潮中,室内资产追踪技术备受关注。2025年哈尔滨亚冬会期间,北京邮电大学“5G+北斗”室内外无缝定位技术实现了厘米级室内外精准定位,解决了室内卫星信号弱、室内外切换定位断续等难题。其精准导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航,不仅可以优化赛事活动的运营流程,同时也为物流行业精准追踪、仓储高效管理提供了借鉴。室内资产追踪技术所属的新兴市场预计在2033年前复合年均增长率将突破14%, 正从研发向多场景应用推进。
技术攻坚:多模互连与低功耗的较量
在技术层面,如苹果公司计划于2025年9月推出的第二代AirTag追踪器,将强化超宽带(UWB)技术,提升室内定位精度至厘米级,并支持更远距离的“精确查找”功能。如今,低功耗蓝牙(BLE)、Wi-Fi、超宽带(UWB)等多种技术百花齐放。
低功耗蓝牙(BLE)技术成本低、能效高、精度高,还能独立于网络工作,干扰少易安装,能轻松集成到几乎任何环境。其工作原理是蓝牙定位信标,通过周期性地广播一个包含唯一标识符(UUID)和其他少量数据包的信号,接收设备(如智能手机、平板电脑、专用接收器)通过测量接收到的信号强度(RSSI)来估算与信标之间的距离。
Wi-Fi技术也不甘示弱,在室内及高密度Wi-Fi接入点区域,它能精准提供位置信息,是GPS或蜂窝无线定位的得力补充。像Wi-Fi 6协同IC,可与蜂窝物联网SiP等配合,实现无缝连接与定位,还支持多操作系统,助力资产追踪系统升级。
UWB技术更是厉害,在智慧园区或工厂中,它能实现毫秒级定位精度,让设备位置信息精准无误。它还具备强大的并发处理能力,支持大规模设备同时监测,无论是智能机器人,还是工厂中忙碌的生产设备,都能轻松“掌控”。
除了精准定位,低功耗可是关键!基于低功耗LTE技术的SiP,处理能力强,安全有保障,封装还小,是开发紧凑低功耗蜂窝物联网资产追踪应用的理想选择。搭配电源管理IC,电池供电系统续航能力也毫不逊色!
场景落地:让应用智能化升级
在商场购物时,通过手机应用实现实景引导秒找爱车,告别地下停车场“迷宫”!这便是室内资产追踪技术在智慧商场的妙用。它还能精准定位、导航导购,给商场提供客流等商业智能(BI)数据。商家可基于此数据模拟业态运行模式,优化布局与促销,既提升顾客体验,又能促进销售转化,一举多得!
在办公楼宇里,室内资产追踪技术堪称管理“神器”!它能详细登记办公家具、设备及建筑设施等,借定位技术精准追踪资产位置。重要设备移动,系统即刻更新位置信息,防止资产丢失;实时监控运行状态,可提前预警故障,减少停机,保障正常使用;还能避免不必要的维修更换,节省采购成本。
在医疗场所,室内资产追踪技术可实现对医疗设备、药品、耗材等资产的实时定位、状态监控和全生命周期管理。给设备贴上射频识别(RFID)标签,结合室内定位技术能实现米级精度位置追踪;还能监测药品冷链温湿度,自动告警,防止药品失效。医院可据此优化采购与调配策略,提升资源利用率,降低运营成本,提升服务质量。
室内资产追踪:应用多元,前景无限
室内资产追踪技术的应用可谓五花八门,在各个领域都在大放异彩。安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,为室内资产追踪的各类应用提供解决方案,助力用户快速部署。
室内追踪的拥有多种应用场景
安富利与IOSEA合作开发的专有硬件和软件 ,利用BLE将室内位置追踪精度提升到10cm以内,其SEAgnal技术能在众多支持BLE的无线MCU上运行,兼顾可扩展性、效率和准确性。
IOSEA还借助安富利基于AWS的IoTConnect解决方案加速器软件,为客户提供优化资产追踪和定位解决方案,IoTConnect动态交互式仪表板可以显示环境数据、行驶方向、运输时间等。安富利开发的加速器软件有助于智能仓库管理、联网员工、工业自动化、智能设施监控等快速落地。
技术突破赋能千行百业
室内资产追踪技术突破多模互连与低功耗难题,多场景落地推动智能化管理升级,未来前景广阔。同时,它正重塑工厂、仓库、零售、医疗等场景,任何物品都能成为被追踪资产,在制品也不例外。它将在节省成本的同时,提升制造与服务的价值,重新定义商业形态,更多变革值得期待!