2302-以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略
2302-以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略

以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略

Philip Ling
A woman sitting and eating a snack while she is being monitored by a wearable device

可穿戴裝置的設計要求在嵌入式系統中是獨特的。設計工程師無法自由地以尺寸換取重量,或是以性能換取功率。對於可穿戴裝置而言,越小不僅是越好,而且是必要的。

隨著半導體技術的發展,出現了具有更低耗散功率且更小的集成裝置。這些都是擴展可穿戴技術潛在應用的重要貢獻者。工程師擁有更多的設計自由,可以使用功能更強大的集成裝置。

如今,大多數可穿戴產品都戴在手腕上。智能手錶是多功能的,但追踪活動的健康手環也越來越受歡迎。健身和健康與醫療和保健密切相關,因此在這個情況下,戴在手腕上主要是為了方便。手腕是一個監測運動和脈搏率的好位置。心臟的健康也可以使用心電圖方法來測量,而手腕是提供了一個接觸點。

換能器提供物理域和數位域之間的接口。電子(基於MEMS的慣性測量)和機械(Piezo)感測器是最著名的。其他類型的感測器也已存在並正在開發中,特別是用於可穿戴醫療裝置。光學感測器使用不同的波長穿透皮膚至一定深度,並分析反射來了解佩戴者的健康狀況。同樣的,近場射頻(NFC)感測器可以檢測呼吸模式和肺活量。微流體生物感測器用於可穿戴醫療裝置來檢測汗液中的標記物。

未來的可穿戴技術將更符合我們自己的感官。智能的耳飾和眼鏡利用增強和虛擬現實的技術,可用於所有類型的垂直產業。包括腳部和手部在內的衣飾,透過更準確地追蹤穿著者的動作來提供更加個性化的體驗。

可穿戴裝置驚人的成長

bar chart showing the shipments of wearable devices worldwide

可穿戴裝置在應用上各不相同,但因為同在一個市場領域,具有共同的特徵。可穿戴裝置需要盡可能不引人注目,這表示尺寸和重量將推動主要的設計。小型集成裝置的可用性是解決方案的一部分,但為裝置供電將是最根本的能力。雖然許多自供電可穿戴感測器的研究正在進行,但絕大多數的裝置仍需要電池。


可穿戴裝置的新電池技術

電池容量也受到尺寸的限制。普及的CR2032鈕扣電池直徑為20 毫米,厚度為 3.2 毫米。 在3 V電壓下提供220 mAh的功率。如果使用容量為220 mAh的電池讓可穿戴裝置使用一周的時間,該裝置平均需要消耗大約130 uA。

用電動汽車來做比較,電動汽車每千瓦時功率(kWh)將回充大約5英里的續航里程。報導指出,電動汽車電池的能量密度約為250 Wh/kg。續航里程為500英里的電池重量約為400公斤,而續航里程為200英里的電池重量約為160公斤。這同樣適用於任何電池供電的設備,包括可穿戴裝置。電池越大,電池充電或再充電之間的可用壽命越長,但裝置會更大、更重,並且可能更昂貴。

電動汽車市場目前採用固態鋰電池技術。據報導,因為採用固體電解質,它比鋰離子技術更為安全。這種本質上的安全表示電池外殼可以更薄,進而減輕整體重量並提高能量密度。對於固態微電池形式的可穿戴裝置來說也是如此。這個領域的領導者指出固態微型電池的能量密度是傳統鋰離子鈕扣電池的兩倍。

隨著產業轉向身體用的可穿戴裝置,電池的形狀變得更加彈性。例如:軟鋰離子可充電電池可以製造成柔軟的小袋子。這個格式支援功率密度相對較輕的較大電池。例如,透過將這些電池結合到織物中,可以用於智能服裝。


超低功耗製程技術

半導體產業對電力功率十分了解,這不僅關係到一個設備使用多少有源功率有關;隨著晶體管密度的增加,它還影響到一個設備可以耗散的熱量。晶體管縮放和能量密度之間有關聯,因此開發低功耗製程對半導體集成的未來是非常重要的。

隨著時間推移,出現了幾種製程技術。其中包括「全空乏絕緣上覆矽」 (FD-SOI),它在體基板上增加了一個絕緣層來減少主體電容。這提高了速度並降低了噪聲,可以用來降低工作電壓,進而降低功耗。而較低的噪聲也促使一些製造商將其用於類比IC。

另一項創新技術是在低於傳統閾值的電壓下操作晶體管。由於相同的原理,這種所謂的數位IC 亞閾值方法可以節省功率;較低的工作電壓等於較低的功率。

高性能和低功耗並其實不能真正配合。為了提高性能,半導體產業不久前轉向了鰭式場效電晶體(FinFET),但該技術是最近才被用於超低功耗應用。大多數低功耗技術仍然依賴於平面晶體管製程,但FinFET可能是可穿戴技術中的下一個重要小東西。

製程技術不斷發展,超低功耗成為設計目標之一

目前正在生產的三種半導體工藝技術,包括用於平面體CMOS矽、用於低噪聲和快速操作的全空乏絕緣上覆矽(FD-SOI) 以及用於高性能的鰭式場效電晶體(FinFET)


節電電路特性

節能更超越了製程技術。技術不斷出現,特別是用於降低有效功率。骨牌式邏輯電路(Domino logic)並非一項新技術,但研究人員繼續探索其低功耗的發展潛力,尤其是在亞閾值製程中使用時。骨牌式電路與動態電路相關,而動態電路使用時鐘進行組合邏輯,與不使用時鐘的靜態電路形成對比。

異步邏輯電路擴展了無時鐘電路的概念。這種方法使用功能塊之間的協議來指示一個塊的結果何時對下一個功能塊有效,而不是將所有內容同步到時鐘邊緣。當功率密度成為一個問題時,可以利用異步邏輯的優勢。移除時鐘避免了當所有功能塊即時切換到共同時鐘時可能發生的電源電流瞬時激增。有關於異步邏輯如何支持更低的電源軌電壓的研究正在進行。

處理器製造商開發的其他技術包括電壓和時鐘縮放,在處理器需求較低的時候降低兩者。這仍然主要是為了解決有效功耗問題,而待機、睡眠和深度睡眠模式則側重於靜態功耗。減少靜態功耗的技術包括時鐘和電壓門控,當電路塊不使用時,會從電路塊中移除時鐘或是電源軌。當在沒有電源或信號觸發開關的情況下,這些區域中的CMOS晶體管不會消耗功率。


ULP 電源管理

電源管理ICs或稱PMIC,在單個裝置中提供電壓調節、轉換和電源保護。這些功能對於大多數產品來說都很重要,但對於要求超低功耗運行的電池供電裝置而言,更為關鍵。

高度整合的PMIC提供的功能包括電源管理設備所提供的標準保護,例如過壓、欠壓、電流保護和短路保護。針對可充電設備的PMIC還包括電池充電管理、電池保護(熱、深度放電)和運行期間的電池電壓監控。

其他專為可穿戴裝置等超低功耗裝置所設計的功能則包括待機模式。這會將PMIC本身置於超低功耗模式,在不使用可穿戴裝置時降低靜態電流。

在有效模式下,高度整合的超低功耗PMIC可能包括可編程降壓升壓轉換器和低壓降穩壓器 (LDO),來為產品的IC供電,即便是需要不同的電源電壓。監控功能可能包括一個帶電源循環的看門狗電路機制,以及一個用於與主機微控制器通訊的數位接口。PMIC可以是超低功耗設計策略的重要部分,因為PMIC通常會充分利用電池中的可用能量並提供電壓門控。


低功耗顯示技術

發光二極管技術不斷發展,提供更高的像素密度和更低的功率。主動矩陣有機發光二極體(AMOLED) 技術已受到智能手機製造商的歡迎,並且預計將主導可折疊屏幕的市場。在可穿戴裝置中的應用也在增加,許多智能手錶都使用AMOLED顯示器。

近年來最有前途的發展之一是microLED陣列。microLED的光輸出,以尼特(燭光每平方米cd/m2)為測量單位,可比OLED技術高出好幾倍。這表示microLED只需要較少的功率來提供與其他顯示器相同的尼特。

和其他顯示器相同,microLED 是基於三個(紅色、綠色、藍色)非常小的LED像素陣列。 顯示器的製造使用拾取並放置方法將microLED定位在基板上,或是不需要額外拾放過程的單體技術。與拾放技術相比,單體microLED技術可以支援更小的像素間距,因此它對小型可穿戴顯示器而言很有吸引力,尤其是眼鏡。

其他低功率顯示器技術包括電子紙。電子紙的主要優點是無須電源來操作。電子顯示像素透過將顏料懸浮在電解質中來運作。當偏振時,顏料的方向會發生變化。而入射光不是被反射,就是穿過像素。因為這個技術不會發光,閱讀顯示器需要光源,而且顯示器通常不包括背光。然而,它們在陽光直射下仍可閱讀,這使電子紙成為電子閱讀器的熱門選擇。

電子紙的主要優點為它是雙穩定的,這表示著無須電源即可將圖像保留在屏幕上。這對超低功耗應用而言極具吸引力。隨著技術的發展,靈活的解決方案可以在智能服裝或可直接用於皮膚上的可穿戴裝置中找到適合的應用。


超低功耗無線通訊

無線連接不是可穿戴技術的先決條件,因為許多應用程式可以透過有線連接進行同步,例如擴展基座,它也可以為電池充電。然而,早期和目前始終在線、始終連接的可穿戴裝置之體驗,已經建立了消費者的期望。因此,無線通訊對於未來的可穿戴技術來說似乎是不可或缺的。

藍牙仍然是點對點應用中首選的無線技術。雖然可穿戴裝置可採用網狀網絡模型,但可穿戴技術的特質顯示點對應用可能最能受到青睞。

最近對藍牙規範的修訂,從版本5.0開始,主要重點在將藍牙的適用性擴展到智能應用程式。雖然這並未直接解決功耗問題,但藍牙低功耗或稱BLE(隨版本4.0引入)仍然設法在超低功耗應用中提供出色的性能。

如果位置追蹤是可穿戴裝置的一項重要功能,那麼藍牙5.1版本以上將是一個很具吸引力的選擇。透過為RF信號提供到達角(AoA)和離開角(AoD)來支援定位和追蹤。當與已知位置的信標一起使用時,可用來確定位置。

一些可穿戴裝置可能需要通過互聯網直接尋址,因此基於IP的網狀網絡協議可能會更適合。 選項包括6LowPAN和Thread,以及 Wi-Fi。現在有幾個系統單晶片(SoC)的例子,提供與微控制器內核一起集成的多協議無線電,可以滿足可穿戴裝置市場的這部份需求。

近場通訊 (NFC) 是另一種進入可穿戴裝置領域的無線技術。NFC可以為可穿戴感測器提供電力和數據,為小型電池充電並交換數據。對於不需要始終連網但可始終在線的可穿戴裝置來說,這是一個可行的選擇。


可穿戴裝置的實驗室晶片

將數位處理與類比前端整合起來用於生物醫學感測的想法已經存在了一段時間。這個領域仍然在持續發展,但更著重於使醫療設備可以穿戴。

這些高度整合的裝置將超低功耗處理與專用感測器接口相結合。這使得它們比大多數IC的通用性更低,而這表示市場本身正在走向成熟。

光學感測器在這種情況下運作效果很好,因為它們提供了一種監測生命統計數據的非侵入性方式,並且可以放置在身體周圍的各個地方。製造商現在在將光子元件與邏輯整合在一起,來建立實驗室晶片解決方案。相同地,手腕成為這些IC所支援的可穿戴裝置最受歡迎的位置。


可穿戴電子產品的未來

對於可穿戴技術的預測一直都很樂觀。最大的發展潛力持續鎖定在用於家庭健康和醫療應用的可穿戴技術上。而整合裝置是推動市場成長的關鍵;在一般情況下,IC製造商一定希望在投入過多時間、金錢和精力開發所需解決方案之前就能看到市場真正的潛力。

一旦做出決策,這些解決方案的出現仍然需要時間。半導體市場的動態可能會讓創新者和初創企業感到沮喪,因為他們會希望推出的新應用能夠抓住消費者的心。而在可穿戴裝置領域就有很多這樣的應用。

但有證據顯示這些解決方案現在就可以使用。在消費品產業中,智能手錶和健康追蹤器目前是可穿戴技術的主要例子,而且銷量還在不斷擴大。而醫療裝置產業對製造商來說非常有趣,但市場動態顯然和其他產業不同。另外,增強現實技術已準備好徹底改變工業垂直領域。

這或許是可穿戴技術現在面臨的最大挑戰。在終端應用方面,它是非常分散的。很少有其他行業面臨如此程度的分散。然而基本上來說,使用技術大部分是相同的。OEM需要利用這些技術來創造真正解決問題或改善特定應用領域情況的新產品。

安富利的業務遍及所有垂直產業和各個市場領域。工程師正在與客戶合作探索新的解決方案,並準備幫助OEM找出適合其應用的技術。

 

關於作者

Philip Ling
Philip Ling

Philip Ling is a Technical Content Manager with Avnet. He holds a post-graduate diploma in Advanced ...

Helpful Links

2302-以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略
2302-以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
室內資產追蹤技術打造可商用智慧定位方案
2025年8月13日
室內資產追蹤技術突破多模互連與低功耗難題,多場景落地推動智慧化管理升級,未來前景廣闊
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
多技術融合,開啟智能醫療新時代
2024年6月14日
帶有健康監測的電子產品正成為使用者的私人全天候健康顧問,使科學、個性化的健康管理走進尋常百姓家。
2302-以超低功耗預算來設計可穿戴裝置的七大策略
相關活動

未找到相關活動