202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事
202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(上)

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

2020年,一场突如其来的新冠疫情让我们猝不及防,很多人正常的生活不得不按下了“暂停键”。通常在如此巨大的危难之后,大家总少不了事后的“复盘”,所谓痛定思痛,找到未来可以避免或减轻这种痛楚的良方。而在此次新冠“战疫”尚未结束之时,这样的思考已经开始。
 
在各种反思之中,人们普遍聚焦的一个“痛点”就是——平日里我们所依赖,甚至是引以为傲的现代健康医疗体系,在新冠病毒这样的突发公共卫生事件的冲击下,其脆弱的一面暴露无遗。医患比例的失衡,检测诊断和信息采集处理的滞后……这些痛苦的经历,让人们不禁去认真思考“应该如何重构未来的健康医疗体系”。这不仅仅是应对当下疫情的亡羊补牢之策,更是未雨绸缪,为未来其他不可预知的“战疫”,构筑健康安全防线的必要之举。
 
在诸多思考中,利用物联网技术,实现医疗资源更高效的配置,覆盖更广泛的人群,实现更便捷的诊疗服务,成为一个重要的路径。而想要实现这样的目标,其中一个关键的思路,就是要让以往集中在医院等专业医疗机构中的医疗资源,能够“下沉”到最终用户端,通过专业医疗设备的“平民化”,让以往那些难以企的健康医疗服务及变得触手可及。
 
实际上此前,围绕这一设想的尝试从未停止过,只不过今天的新冠疫情使人们试水新模式的愿望变得更为迫切,而且对于其成功率也有了更多的苛求。
 
但地球人都知道,一种新模式的成功需要有诸多因素的加持。仅从技术角度来看,从一个好的创意到实际能够规模商用的产品,中间就遍布着各种沟沟坎坎,一不留神,就可能让你从“先驱”变成“先烈”。
 
如何能够规避这些风险,增加我们在未来“战疫”中的胜算?从以往一些成功的案例中,或多或少我们可以找到一些启示。今天,我们就通过对医疗健康领域,安富利合作伙伴的四个成功案例的剖析,窥探一下其中的玄机。
 

故事一:一个关键的相机模块

 
乳腺癌是女性健康的一块“暗礁”,早发现、早治疗,被认为是提升乳腺癌治愈率的关键法则。以往女性的乳腺检查,都是要到专业的健康机构通过专业的医疗设备来进行,因为过程“麻烦”也就影响了检查的频次,但正是这检查之间的时间差,往往会给疾病以可乘之机,贻误最佳治疗的时机。
 
为此,一家波兰的公司Braster S.A.提出了一种大胆的构想——利用一种便携的设备捕获显示温度异常的乳腺组织热成像图像,并通过液晶屏直观地显示出来,这样就可以让用户在居家日常生活中进行自我检查,及时发现癌细胞存在的迹象,尽早开展治疗。
 

How to win future battles against disease

图1, Braster Pro便携式乳腺检查仪(图源:Braster)
 
产品开发成功后,经过临床试验,证明这是一种有效,而且100%安全、无辐射、无痛的便捷自我检查方式,因此很快就得到了市场的肯定。而伴随着机会而来的也有新的挑战——2016年初,Braster S.A.与荷兰一家产品设计公司签约,从原型到量产将采用他们的设备;与此同时Braster S.A.也已经向投资者承诺产品将在年底全面投放市场……时间非常紧。
 
但是从样机和试产,到批量的商用交付之间还是有一道不小的鸿沟的。当时Braster S.A.所面临的一个最大的挑战就是需要尽快找到一款合适的相机模块,因为这是决定图像采集质量的关键,必须能够满足产品的技术和指标要求。而当时由于工期紧迫,如果Braster S.A.按部就班地进行选料、评估、定型、量产,肯定是不行的。这时,他们找到了安富利比利时公司。
 
接到客户的需求之后,安富利仔细分析了这一特殊嵌入式视觉解决方案的设计要求,为了提供最佳图像质量反复研究了不同的相机模块。最终,安富利向Braster S.A.团队推荐了一家老牌相机模块制造商,他们可以根据准确的技术指标定制相机模块,并针对其应用要求进行全面优化,而且具备成本优势……这个燃眉之急,终于解决了!
 
看似一个简单的相机模块选型,但是放在急迫的情形下,想要做出正确的技术决策,难度可想而知。而在这个案例中,安富利丰富的产品组合,以及专业的经验,在关键的时刻起到了关键的作用,成了决定性的“关键先生”。正是基于这次成功的合作,Braster S.A.公司得以将产品从波兰推向更广泛的海外市场,迈向更大的成功。
 
 

故事二:“粘合”创新的技术与创新的产品

 
让专业的诊疗设备“平民化”,是“故事一“中Braster S.A.团队创意的精髓。在现实中,有类似想法的人并不少,比如加拿大的Clarius公司,只不过他们的目标是将我们熟悉的、以往需要装载在医院手推车中运送的超声波检查设备,能够“放进”用户的口袋中,并通过智能手机进行操作并将影像显示出来。如果能够实现,必将对60亿美元超声波行业市场产生深刻的影响。
 
不过Clarius公司知道,毕竟这是一个专业的医疗设备,不是一个仅靠创新的概念和迷人的外观设计就能打动用户的,它必须“完美”。
 
“嘿,有什么最新、最好的技术可以用于这种新型超声波?哪些技术能帮我设法把那一大堆东西压缩到智能手机那样的大小?”这是Clarius公司见到安富利团队说的第一句话。因为他们发现,原本医疗器械的开发就充满了挑战,小巧的外形让整个工作变得更加复杂,再往下走,已经超出公司内部资源可以支撑的能力范围,所以需要更强的外援加入。
 
在反复和持续的沟通中,安富利不断基于自己的专业经验为Clarius提供最新的技术方案,去推动他们这个具有颠覆性的设计创意的实现。比如在确定系统设计最关键的分析和加速芯片时,安富利向Clarius公司推荐了Xilinx公司的Zynq All Programmable SoC,这个采用FPGA架构的双核微处理器,内置了CPU、DSP、ASSP以及混合信号功能,可以完美地实现系统小型化设计的需要。
 
更为关键的是,Clarius公司由此也结识了Xilinx公司Zynq平台背后的开发团队,甚至可以借助安富利与Xilinx之间的关系,接触到一些尚未向一般公众公开的技术,并获得更有竞争力的价格。这无疑加速了Clarius公司手持式无线超声波扫描器的产品落地,实现可行、可用、可售的目标。
 
How to win future battles against disease
图2, Clarius公司手持式无线超声波扫描器(图源:Avnet)
 
总是能够在客户面临挑战的时候,提出一种逾越障碍的创新解决方案,还能够注入自己的专业经验——这就是Clarius公司在合作中,对于安富利这家“端到端”的技术分销商最深的印象。而安富利提供的各种创新技术,也确实与Clarius“愿意尝试新技术”的个性相吻合,因为他们想做的不仅仅是满足今天的需求,还要为明天做好准备。
 
如今,Clarius无线超声波扫描器现已在全球范围内销售,应用日趋广泛——它既可能在加拿大滑雪胜地用于现场诊断,也可能出现在海地的小村庄用于对新生儿进行Zika病毒研究。让手持式无线超声波扫描器变得像听诊器一样,成为每名执业医师案头必备的“神器”——,Clarius正在离这一梦想越来越近。
 
创新的概念需要创新技术来赋能,这是众所周知的定律,但是二者的“结合”不是自然而然的,中间需要一种高效、可靠的“粘合剂”做媒介。在这个故事中,安富利的角色恰恰就是这样一种“粘合剂”。
 
未来的健康医疗体系的构建,就是上面这样一个个成功案例一点一滴叠加的结果。在下一期的文章中,我们将分享更多的成功案例,让大家共同品味应该如何打开“脑洞”去创意,并让这些创意成为现实。

202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事
202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会