蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗
蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗

蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗?

smart phone with bluetooth logo on the screen and IoT icons overlay

2016年年底蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布了蓝牙5.0标准,2017年,蓝牙技术联盟亦宣布蓝牙技术开始全面支持Mesh网络,未来在楼宇自动化、工业无线传感网络领域,蓝牙将建立起一个新的支点,对其物联网的市场版图的支撑也将更为稳固。新标准中的诸多亮点,相当抢眼。其中最突出的性能提升,可以用“2、4、8”三个数字来概括,即:数据传输速率提高2倍,从4.0的1Mbps提升到2Mbps;信号覆盖范围提升4倍,可达300米;广播信道发送的数据长度提升8倍,从31个字节增加到255个字节。

通常来讲,技术标准演进的背后,都蕴藏着相应的商业理想。蓝牙5.0背后的商业版图究竟如何?我们不妨做个推理。

有人认为无线音频会是蓝牙5.0发力的一个重要领域。考虑到目前消费级无线音频领域蓝牙技术的主流地位,以及苹果AirPod无线耳机的示范作用,未来无线音频确实会成为一个市场爆点。但是蓝牙5.0在音频信号的压缩、延迟和能耗等方面并没有做特别的优化,显然是将这一工作放在未来的标准版本中,估计最早也是发生在 2018 年。因此可以看出,无线音频市场并非蓝牙5.0的一个关键着力点。

在蓝牙5.0推出以后,手机厂商中追随最积极的要算是三星,他们率先在Galaxy S8中集成了蓝牙5.0技术。对此三星移动总裁DJ Koh的回应耐人寻味——谁说Galaxy S8仅仅是一部手机?它将是通过蓝牙技术联系其它设备的中心!这个诠释,恰恰命中了蓝牙5.0真正的核心市场诉求——物联网。
 

Bluetooth 5.0 and Business

图1,三星Galaxy S8成为第一部支持蓝牙5.0的智能手机


蓝牙5.0的物联网梦想,一个重要支点就是家庭物联。尽管物联网以往并非是以“点对点”无线通信起家的蓝牙的擅长,但是从4.0版本之后,蓝牙凭借BLE顽强地杀入了这个战场,并与WiFi和ZigBee等无线技术标准演绎出了许多恩怨故事。此次蓝牙5.0在传输距离和速率上的提升,能够实现对物联网传感节点更快速便捷的控制和管理,使得蓝牙在后续的竞争中底气更足,特别是与同为主打“低功耗”特性的ZigBee拉开距离。

特别值得一提的是,蓝牙5.0在确保连接的稳定性上进行了优化,确保其能够在拥挤的2.4GHz频段上与其他无线技术“和平共处”,比如避免占用WiFi使用的通道,同时通过增加slot availability masks特性监测和自动组织蜂窝网络带来的干扰。

考虑到蓝牙已经成为智能手机等移动终端的标配,市场渗透率颇具优势,所以有分析指出蓝牙5.0会成为未来家庭物联场景中一种平台性的技术。ABI Research 预计,到2021 年,全世界将有 480 亿联网设备,其中约三分之一会搭载蓝牙,蓝牙5.0的出现带来的系统复杂程度和成本的降低、更可靠和便捷的连接,无疑正在推动和加速这一进程。
 

Bluetooth 5.0 and Business

图2,安富利开发的基于蓝牙技术的智能家庭照明解决方案


但家庭物联并不是蓝牙5.0的全部筹码。其另一个支点,将深深地插入商业应用中。最近,“新零售”成为一个热词,如何利用新技术提升用户购物体验,挖掘用户价值,是所谓“新零售”的核心要义。而基于蓝牙广播通信的Beacon技术正好站在了这个“风口”上。

简单地说,蓝牙Beacon技术就是通过一个Beacon设备侦测用户蓝牙设备(如手机),在二者位置接近时Beacon设备通过广播方式向用户发送信息。整个过程无需在设备间进行配对,只需用户安装 Beacon专用的App即可。因此,百货零售业一直是蓝牙Beacon技术设想的典型应用场景,比如在商场内部特定位置安装Beacon设备,向用户推送与位置相关的促销信息。由于Beacon设备本身功耗极低(纽扣电池可支持数年待机)、体积小、成本可控,使得这个故事更具有说服力。

不过在原有的蓝牙标准中,Beacon设备广播通信的载荷能力受制于最大数据长度,仅有31字节,因容量有限难于向用户传达更丰富的信息,而蓝牙5.0标准解决了这个问题,将广播数据长度增加到255个字节,令其在商业应用中获得更多的可能性。
 

Bluetooth 5.0 and Business

图3,盖特威克机场基于蓝牙的室内导航系统


而这一切只是一个开端,未来基于蓝牙Beacon技术还可以发展出更多的LBS应用,比如室内定位。在这方面,蓝牙技术联盟津津乐道的一个案例是,盖特威克机场在航站楼内利用2,000个蓝牙Beacon设备,构建了一个比GPS更可靠的室内导航系统,并基于这个系统为乘客提供及时、个性化的信息服务。尽管在室内定位精度方面,蓝牙5.0没有明显提升,但毕竟已经迈出了实质性的一步。根据ABI Research的报告,到2020年出货的蓝牙Beacon设备将超过3.71亿个, 蓝牙5.0将是这个发展历程中一个关键节点。

总之,一只脚站在家庭物联,一只脚迈向了商业应用,蓝牙5.0将利用这两个支点托起一个庞大的商业版图。这一切,你看明白了吗?

蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗
蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会