202209-綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源
202209-綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源

綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源?

Point at a beating heart

能量,如物理定律所述,既不能被創造,也不能被摧毀;它只能被轉換。這使得「可再生能源」一詞有點用詞不當,也許應該重新命名為取之不盡的能源。同樣的,這需要一些背景訊息的說明。從概念上講,將取之不盡的能源不斷轉化為有用的工作,似乎是比使用不斷自我再生的能源的想法更容易實現—而且完全地可以持續。

基於所有的實際原因,可再生能源往往是取之不盡的能源之代名詞。這些包括太陽、風和海潮。由於轉換能源需要更多的能源,因此使用一種有效地取之不盡的能源是具有可持續意義的,因為轉換的工作是否效率很低並不重要。

在一個可以根據供應來控制能源消耗的世界中,將自然能源轉換為工作將是最可持續的方式。但從很久以前,人類的聰明才智成功地利用了其他形式的可耗盡能源。這造成了對能源的依賴,而這種依賴只會隨著時間的進展而增加。因此取之不盡的能源供應目前就無法滿足這種需求;但,事情正在發生變化。

取之不盡的能源所帶來的問題

來自太陽、風或海浪的能源仍然不是我們唯一能源,其中的原因很複雜。可以說是技術還不夠成熟,或者是效率太低。其他如雲量和風的不可控制性,也是原因。

而成本更是一個無法忽視的重要因素。但是,就算我們暫時忽略它,問題也不會就這樣消失。能源的基礎建設隨著需求而發展。這包括了渦輪機(無論它們如何轉動)和牆上的插座之間的每個階段。需求是這裡的相關字,因為人們期望電力能夠依需求供應,而且是且充足的。

這將焦點聚集在具有取之不盡的能源的真正問題上:將其存儲起來,直到需要為止。作為一個連續的過程,有許多方法可以將這些能源轉換為電力。然而,我們還沒有開發出儲存原始能源的有效方法,因此必須將所產生的電力用掉或儲存。

電池技術是解決這個問題的明顯方法。有很多研究致力於開發能夠提供能量密度更高、洩漏更少和運轉更快的電池。與此相關的挑戰是眾所周知的,包括了對稀土金屬的需求或有毒化學品的使用。而開採這些材料也成為一項挑戰。

2021 年,美國能源部宣布了其 Energy Earthshots™計劃,迄今為止,該計劃包括三個項目:Hydrogen Shot™(2021 年 6 月 7 日發布)、Long Duration Shot™(2021 年 7 月 14 日發布)和 Carbon Negative Shot™(2021 年 11 月 5 日發布)。

electrolyzer diagram

(點選圖片放大)

當在燃料電池中結合時,氫氣和氧氣會產生電和水,這使得電解槽成為系統中的關鍵部分。

相反地,Carbon Negative Shot鼓勵的新概念是以低於 100 美元/淨公噸二氧化碳當量 (CO2e) 的成本,大規模降低碳捕獲和儲存的成本。。Long Duration Shot的目標是在十年內將乾淨能源存儲10多個小時(使用鋰離子電池作為基準)的成本降低 90%。這個項目直接解決了上述挑戰,即儲存取之不盡的能源所產生的未使用電力。

三個當中的第一個項目,Hydrogen Shot,專注於在十年內將產生氫氣的成本降低到每公斤1美元。目前,美國能源部 (DOE) 表示,從可再生能源生產氫氣的成本約為每公斤5美元。該計劃由能源效率和可再生能源辦公室 (EERE) 下的氫和燃料電池技術辦公室 (HFTO) 負責。涵蓋了使用所有能源產生氫氣的所有方式,包括可再生能源和核能,而只有電解。

以氣體形式,氫氣相對容易儲存和運輸。最近,產生的大部分氫氣用於工業應用,而不是用作燃料。如果氫要成為主要的能源來源,就需要增加產量。在當今的氫經濟中,氫的產生並不是特別環保,因此使用現有方法增加產量,可能會加劇溫室氣體排放問題。

將依賴轉移到儲存的氫氣來產生的電力,只會將問題轉移到氫氣的產生上。因此必須儘快掌握氫氣的產生、儲存和運輸。

除了使用燃料電池產生潔淨電力(和水)外,氫氣也可以和其他氣體相同的方式燃燒並在渦輪機中使用。氫氣也有當作內燃機 (ICE) 燃料的潛力,但這是一種使用氫氣的效率較低的方式,並且在燃燒時會產生氮氧化物。

氫氣的顏色

今天大多數氫是從甲烷中提取的,甲烷也會釋放碳。這被稱為灰氫,但如果碳被捕捉和儲存,則被稱為藍氫。而在此過程中使用化石燃料的氫氣通常被稱為黑氫或棕氫。

如果使用的主要能源是基於核能的,氫通常是而明顯是可以稱為粉紅氫、紫氫或紅氫。一種相對較新的綠松石氫是使用甲烷熱解製成的,它會產生氫和固體碳。如果所需熱能來自可再生資源,這有可能成為一個低排放的過程;還可以更經濟地捕捉和儲存固體碳。

天然形成的氫有時被稱為金氫或白氫,但據信它不會大量存在或不容易找到和開採。剩下的氫是通過電解產生的,使用取之不盡的能源作為主要能源。這包括僅使用太陽能,稱為黃氫,或使用在此過程中不產生溫室氣體的可再生能源的任何組合,這就是我們現在所說的綠氫。

 

顏色 製造過程

白色

天然形成的氫(稀少)。

黃色

用於電解槽的電力僅來自太陽能。

綠色

用於電解槽的電力來自任何可再生能源,製造過程中不會產生碳。

粉紅色/紫色/紅色

電解槽所用的電力來自核能。

綠松石

製造過程基於甲烷熱解。 這使用高溫而不是高壓。 能源來源可以是但不限於可再生能源。

灰色

這個製造過程稱為蒸汽甲烷重整,是最廣泛使用的製造氫氣的方法。 這會產生未被捕捉的溫室氣體。

藍色

類似於灰氫,但產生的碳被捕捉和儲存。

棕色/黑色

這種方法使用氣化從化石燃料中提取氫氣,這涉及在不點燃源材料的情況下提高來源材料的溫度。

儘管看不到,但氫有多種顏色。

綠氫漸成潮流

現在有許多公司開發技術來產生或使用氫作為潔淨能源的案例。透過綠氫,使用可再生能源為電解過程提供動力是有潛力的。然後可以將氫氣儲存起來並與氧氣結合,在需要時依需求發電。

從概念上來說,這可以形成一個利用自然資源發電來自給自足的系統。電解槽將是系統中的許多關鍵部件之一,具有多種形式,包括聚合物電解質膜 (PEM)、鹼性和固體氧化物電解槽。

若有豐富的水源,利用潮汐能從海水中來產生氫氣是相當合理的。潮汐制氫儲存及排放項目 (THyPSO)就是這樣運作的。Tocardo和HydroWing兩家公司合作來證明此一概念。平台存儲其使用雙向潮汐渦輪機所產生的氫氣。平台上最多可以儲存兩週的氫氣,直到通過加壓軟管將其轉移到排放運輸船中。

green hydrogen generation vessels
THyPSo 是在封閉系統中使用潮汐能和海水產生綠氫的概念驗證。氫氣儲存在平台上,然後由運輸船帶走。(來源:HydroWing)

電解槽技術

許多創新者正在研究新型的氫氣電解槽,但過程中通常會需要高壓直流電流。

如果使用電網為電解槽供電,則需要將其交流耦合併整流為直流。當中有很多選擇,但英飛凌推薦最簡單的一種,即晶閘管。與使用IGBT模組相比,晶閘管解決方案成本更低、複雜性更低,而且還提供高功率密度。作為線路換向裝置,相同的解決方案可以在任何線路頻率下運行,但會包含諧波。

另一種解決方案是將二極管整流器耦合到用於DC/DC轉換的 IGBT電路。這種方法將減少用於為電解槽供電的直流電中的諧波。同時還將提供更靈活的驅動器,以適應不同的操作模式或條件。但是,對於20MW或以上的高電流整流器,仍建議使用晶閘管。

安富利擁有英飛凌全系列的電源管理解決方案,涵蓋低功率和高功率。包括英飛凌採用PQFN封裝的OptiMOS™ 源極底置功率 MOSFET。這是翻轉封裝內的矽,因此源極通過導熱墊而不是漏極連接到PCB。其他低功耗解決方案包括StrongIRFET™ 和OptiMOS 5和 CoolMOS™ 功率MOSFET,以及CoolGaN™氮化鎵功率MOSFET。

高功率裝置包括英飛凌的IGBT EconoDUAL™、EasyPIM™ 和 EasyPACK™模組,由 EiceDRIVER™ 系列柵極驅動器 IC提供支援。這些模組受益於英飛凌的PressFIT™ 裝配技術,提供可靠的免焊功率模組安裝。

Infineon electrolyzer diagram

(點選圖片放大)

氫電解槽需要高功率直流電,可以由交流電源或可再生能源耦合的直流-直流電源產生。 (來源:英飛凌)
Thyristor circuit diagram

(點選圖片放大)

晶閘管提供了一種簡單但有效的方法,可以在氫電解槽中將交流電整流為直流電,但靈活度很低,並且輸出端會出現諧波。 (來源:英飛凌)
Diode rectifier plus IGBT DC-DC diagram

(點選圖片放大)

饋入基於 IGBT的 DC/DC 轉換器的二極管整流器提供了更大的靈活性,但可提供給氫電解槽的功率有限。 (來源:英飛凌)

結論

我們對於綠氫抱有很多希望,但前方還有許多障礙。氫的生態系統目前不適合作為綠色燃料,但有潛力成為。這需要在每個階段進行投資,而這就是真正的挑戰所在。

與此同時,大大小小的創新者繼續向前邁進,開發與改進基礎技術,當生態系統的其他部分跟上進度時,就會需要這些技術的支援。按照目前的變化速度看來,應該很快就會發生。

202209-綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源
202209-綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了
2024年10月15日
安富利將借助在電動汽車充電領域的成功經驗,圍繞ADAS和高效EV充電器兩大核心技術,為Ebike的普及和性能提升提供全方位的支援,讓更多人享受科技的魅力,感受自由騎行的樂趣。
202209-綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源
相關活動

未找到相關活動