202011-提升TWS耳机续航
202011-提升TWS耳机续航

提升TWS耳机续航,需要什么样的“充电桩”?

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

根据IDC发布的最新数据,2020年全球可穿戴设备的出货量预计可达到3.96亿台,与2019年相比增长14.5%。如果从可穿戴细分市场来看,可听式穿戴设备(Hearables)占到了总出货量的近六成,表现十分抢眼。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?
图1:全球看穿戴市场出货量分析(资料来源:IDC)


可听式穿戴设备之所以能够达到如此大的规模,背后的一个最重要的推手就是TWS真无线耳机的崛起。自从2016年苹果推出AirPods以来,在很短的时间内就取得了巨大的市场成功——如今在每天上下班通勤途中,总是能够看到擦肩而过行人耳边露出的白色“小蝌蚪”,AirPods的市场渗透率由此可见一斑。

这也引发了其他友商的入局和跟进,最终成就了TWS市场整体的繁荣。根据IDC早前的市场分析,TWS耳机在过去几年中一直保持着100%的增长率,2019年的出货量达到了1.2亿台,而2020年底有望突破2亿台。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?
图2:全球TWS耳机市场走势及各厂商市场占有率(资料来源:IDC)


不过从分析数据中我们能够很明显看到,尽管受到“群狼”的围攻,苹果仍以超过40%的市占率稳坐TWS市场的头把交椅。这与其先入为主的市场策略有关,但另一方面,从综合的产品性能来看,能够与AirPods掰手腕的TWS产品确属凤毛菱角。很多厂商,包括一些以前在蓝牙耳机领域颇有建树的品牌,在第一代TWS产品上都踩过坑,可见TWS的技术门槛还是不容小觑的。有AirPods这样的行业标杆在前,后来者的压力自然不小。

从最终用户的角度来看,消费者的胃口也被越吊越高,对TWS产品的要求也原来也多——TWS的音质不能太“白开水”;延时也要尽可能短,不能耽误“吃鸡”;降噪方面不管是被动式还是主动式,总之要有所作为……当然,还有一个最为关键的指标,那就是TWS的续航要尽可能长,越长越好!

说实话,在一个仅几克重的耳机里,要挤下主控蓝牙芯片、音频解码器、扬声器、麦克风,以及存储器、传感器等元器件,难度已然不小,想要安放一个容量大一些的电池就更难了,这也使得TWS耳机在续航表现方面通常敌不过传统的蓝牙耳机。不过为此,AirPods已经给出了一个合理的解决方案,那就是利用一个耳机收纳充电仓,在不使用耳机的时候随时为其充电,每次拿出耳机时都确保其能量满满,也使得耳机的累计续航时间大大增加——经由充电仓补充电能,初代的TWS的总续航能力都在10-20小时,而目前最新款的TWS都提升到了25-30小时。

与空间狭小局促的耳机相比,人们可能会认为TWS充电仓的设计会轻松不少,而实际上其中的挑战也不简单,其中最突出的挑战来自两个方面:

  • 更小的体积:作为一个便携设备,TWS的充电仓体积同样会受到约束,而且从目前的趋势来看,充电仓中还会不断增添新的功能——如无线充电——因此其在空间利用率上也是需要锱铢必较的。
  • 更高的效率:效率不高,可能会在充电过程中导致耳机发热,进而影响充电速度,同时也会造成更多能量的损耗,影响总的续航时间。

解决上述问题,就需要经过专门优化的产品提供助力。好消息是,我们已经能够在市场上看到针对性的产品和解决方案。

比如在简化耳机充电电路,压缩系统空间方面,Maxim Integrated前不见就提出了一种新颖的解决方案。

传统的TWS充电过程中,需要使用3个或更多的引脚,其中两个引脚用于充电,其他引脚用来在充电盒和耳机之间建立通信(或数据)通道,一方面跟踪耳机电池的充电状态以便对充电过程进行调控,另一方面实现设备固件升级和/或用于工厂调试,在一些方案中还使用专用的(pogo)引脚检测耳机是否被放入充电盒。但更多的引脚,也就意味着电路布线的复杂性会增加,而且会在可靠性上引入额外的风险。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?
图3:典型的充电仓为耳机充电电路,需要使用至少3个引脚(图源:Maxim)


对此,Maxim Integrated提出了一种“电力线通信”解决方案——MAX20340直流电力线通信管理IC,它将数据和电源传输组合到单个通道,将数据信号叠加到电源上,这样一来仅使用2个引脚就可以同时实现电力传输(最大充电电流为1.2A)和双向通信(速率高达166.7kbp),整个充电系统也相应地得以简化。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?

图4:MAX20340仅需要两个引脚即可实现耳机和充电盒之间的数据和电源传输(图源:Maxim)


在提升充电仓为耳机充电的效率方面,Maxim Integrated同样也提出了一个独特的解决方案。

典型的充电方案中,充电仓中的锂离子电池会以5V的电压向TWS耳机充电,即使耳机电池电压随着充电过程逐渐升高,充电仓输出的电压——也就是耳机线性充电器的输入电压——始终会保持在5V,而这样的高电压会导致更多的功率以热量耗散掉,影响整体的效率。

Maxim Integraetd在新推出的MAX20343升/降压转换器中,采用动态电压调节(DVS)技术解决了这一问题——在充电过程中,由升压转换器提供的充电仓输出的电压(耳机线性充电器的输入电压)与电池电压之间的电压差,随着电池电压升高而改变,从而减小能量损耗,提高效率。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?
图5:MAX20343升/降压转换器采用DVS)的技术提升充电效率(图源:Maxim)


上述的MAX20340与MAX20343配合使用,就构成了一个以小型化、高效率为特点的TWS充电仓解决方案:MAX20340间歇地查询耳机电池电压,并将该信息提供给充电仓中的微控制器;微控制器调节MAX20343的输出电压,使其与耳机电池电压加上线性充电器所需的附加裕量相匹配,这样能够最大程度降低充电仓中电池的能源浪费,也可避免耳机充电时温度过热,以实现更快的充电速率。

What kind of "charger” will improve the battery life of TWS headsets?
图5:MAX20340与MAX20343配合实现的TWS充电仓解决方案(图源:Maxim)


与物联网时代的其他电池供电、无线连接的产品一样,TWS也面临着严峻的电源管理的挑战。就像电动汽车行使过程中需要一个个“充电桩”为其补充能量、延伸航程一样,TWS的充电仓也成为了提升耳机续航的关键一环。幸运的是,创新的技术正在让TWS的续航体验不断提升,这也会进一步推动整个TWS市场持续的发展,同时为其他更多新概念的Hearables产品的诞生创造条件。

 

202011-提升TWS耳机续航
202011-提升TWS耳机续航
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2024年11月15日
SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
202011-提升TWS耳机续航
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]