7.5W无线充电火了
7.5W无线充电火了

7.5W无线充电火了,安富利协助客户快速取得产品认证

A smart phone, smart watch and a tablet

由Apple iPhone带动的这波无线充电,动能相当强劲,国内外半导体业者相继投入相当大的资源来研发新的IC方案,加上进入门坎低,成为近期最火热的话题产品。


Qi认证预期将成为必要

无线充电联盟(WPC) 从2008年成立以来,会员数从前年的200个会员急速增加到400个会员,是一个成功的无线充电阵营;这代表联盟将有更多资源,来使无线充电规格更完整,体制更健全,最重要的是─保护每个终端消费者安全的使用无线充电;随着充电功率不断的往上提升,对安全保护机制的要求,也就更加严格。

根据WPC联盟2月初于维也纳的会议中决议,将采取以下方式改善Qi产品;
第一步,说服在线及实体销售平台,让非Qi认证的产品下架;许多厂商为了要节省认证费用,宣称与Qi兼容,但实际上并未将产品送出认证,这些产品极有可能带来危险,所以首要的是将这些没有Qi 认证的产品从各个平台中下架。

第二步,打假Qi认证产品,有些厂商直接盗用Qi商标,误导消费者购买不安全的产品,只要是WPC官网未列的产品,又恶意盗用Qi商标,将会有法律纠纷。

第三步,即使是已经通过认证的产品,也会被抽测,只要跟原始认证版本不同,即会被警告或下架,严重者将会被WPC联盟永久除名。

无线充电产品想要在各大通路销售,必须要通过Qi认证是确定的;除了费用高外,制造厂还要克服繁琐的认证流程,但为了消费者,建立严格的认证及稽核制度,能让整个产业链更健康,是必要之痛;此次维也纳会议中决议将投入资源,安排各个通路的面对面拜访计划,目标让Qi成为最方便最安全的充电方式。


按图施工保证成功?

无线充电开发的最主要的瓶颈就是认证,许多方案打着「按图施工,保证成功」,然而,在认证这关迟迟卡关,目前台湾只有安富利,拥有WPC联盟指定的测试设备;新的WPC V1.2.4规范中,除了原本的FOD及Q值检测之外,特别将保证输出功率(Guarantee power)列入测试项目,当品牌商在销售产品时,若外包装打着支持10W快速充电,则联盟要求检测中,保证输出功率就要到10W,因此,选择一家适合的方案代理商将会是开案前最重要的事。


认证设备及手法更加重要

安富利拥有WPC联盟官方指定的测试仪器Nok9 CAT1 及CAT2 ,并与测试实验室进行策略联盟,确保所有测试项目的测试手法都跟标准实验室相同;当制造商完成产品设计后,先将产品送至安富利实验室进行FOD校准及Qi认证预测试(Pre-test);一般过认证所花费的时间约为4-6周,透过安富利将可以避免上市推迟,有效并大幅缩短取得认证的时间。


安富利让您一站购足

安富利代理无线充电芯片超过20家,协助您快速了解各家方案的优缺点,选择最适合您产品的方案;此外,在无线充电领域,安富利台湾有专业的FAE及AE工程师团队提供技术支持:

  1. 经验分享,推荐适合的方案
  2. 协助开发,提供完整方案及参考线路,基本电性功能测试,分位调整
  3. Qi认证,FOD/ Q值参数调适
  4. 生产建议,工厂测试制具及测试站建议

无线充电市场从2015年起正式进入快速发展的轨道,根据IHS的预测, 2020年,全球无线充电市场的装置数量将达到10亿台,是2015年的10倍,预估到2025年,无线充电接收端与发送端装置的总出货量更将逼近23亿台。其中,我们观察到几个趋势:

  1. 主要市场来自于手机,但新一代无线充电必须支持快充,也就是说,传输功率必须是8W以上
  2. 穿戴式产品,防水型产品,更适合无线充电
  3. 车用市场的高成长,内建发射端在车内,成为高阶车款的标准配备
  4. PC/Notebooks 需求40W-60W将于2019年起飞
  5. 结合IOT 互联网,让商家及公共环境同意安装发射器

 

Rising popularity of 7.5W wireless charging

 

无线充电,商机无限!安富利是您最好的选择。

7.5W无线充电火了
7.5W无线充电火了
相关文章
Conceptual image of smart car in purple
完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Conceptual image of smart car in purple
家用储能系统:走向绿色能源的关键一步
2024年2月15日
随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,我们可以期待家用储能系统在未来发挥更大的作用,推动全球能源向更清洁、更高效、更可持续的方向发展
7.5W无线充电火了
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]