2411-beyond-sic: SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2411-beyond-sic: SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち

SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

エコ旅ブームを背景に、重要なエコ・モビリティの一つとして、私たちの暮らしの中で急速に普及が進む電気自動車(EV)。この「アイアンマン」が自在に駆け巡るためには、効率性と信頼性に優れた充電インフラが欠かせません。

EV充電システムの「心臓」として、今最も注目を集めている「スター」が炭化ケイ素(シリコンカーバイト / SiC)ですが、この「心臓」が力強く脈動するためには、多くの「脇役」たちが協力し合う必要があります。高性能のインダクタ、コンデンサ、コネクタといった受動部品は、いわばEV充電システムの「神経系」であり、一体となって高効率の安定した充電システムを作り上げています。これら見えない「黒子」たちが、EVの急速充電に欠かせない役割を担っているのです。

SiC:EV充電の「スーパーヒーロー」

次世代半導体材料の一つであるSiCは、耐高温、耐高電圧、低損失といった優れた性能で、EVの分野に技術革新とエネルギー効率の向上をもたらし、その進化に大きく貢献しました。SiCデバイスによって充電効率が大幅に向上し、充電時間が短縮できたほか、充電器の小型化、軽量化も実現しました。

アヴネットのSiC高パワー密度3.3kW双方向PFCソリューションは、インフィニオンのCoolSiCとCoolMOSにより、50%負荷時に99.2%近い変換効率を実現しています。さらに、双方向潮流をサポートしており、バッテリーの充電、蓄電、フォーメーション等に応用でき、効率性の高い電力の貯蔵と変換が可能です。このソリューションにおいて、SiCは非常に重要な役割を果たしています。

eBeyond SiC: the quiet achievers in EVs

                                               SiC高パワー密度3.3kW双方向PFCソリューション

 


市場調査会社Yole Developpementのデータによると、エコカー産業の急速な成長により、SiCパワーデバイスの需要は爆発的に増加しています。2029年には世界のSiCデバイスの市場規模は100億米ドルの大台に乗り、2023~2029年の年平均成長率は25%となると予測されています。

しかしながら、現在の自動車における、効率性と信頼性の高い充電システムは、SiCデバイスのみで実現できるものではありません。インダクタ、コンデンサなどの受動部品も、システムの「縁の下の力持ち」としてきわめて重要な役割を担っているのです。

EVの「走り」を強力に支えるMLCC

EVにおいて受動部品の役割は軽視できません。なかでも中心的存在と言えるのが積層セラミックコンデンサ(MLCC)です。MLCCは、EVや先進運転支援システム(ADAS)、車載用コネクティビティ技術において、主要電子部品としてきわめて重要な役割を果たしています。

セラミック層と金属層を交互に積層した構造をしており、小型化、大容量化、信頼性の高さを実現したMLCCは、今やEVの電子システムになくてはならない存在です。1台のEVに必要なMLCCの数は、なんと1万~1.5万個。これらがまるで超小型の充電スタンドのように、バッテリーに持続的に電力を供給するのです。

EVや先進運転支援システム(ADAS)、車載用コネクティビティの普及とともに、MLCCの需要も増加しつつあります。CO2排出や燃費性能に関する規制の厳格化も、カーエレクトロニクス業界におけるMLCC需要を押し上げています。

RationalStatの最新の業界分析によれば、2023年の世界における車載用MLCCの市場価値は推定123億米ドルに上り、2023~2030年には年平均成長率6.0%を超える急速な成長が見込まれています。

このようなトレンドを背景に、多くの業界大手が市場でイニシアチブを握るべく、車載用MLCC分野への投資を拡大しています。大容量MLCCは業界が目指す方向の一つです。EVに搭載するMLCCは、超高速で充電や動力伝達を行うため、バッテリーから伝達される高電圧に耐える性能が要求されます。また、EVが必要とする車載部品の数が増加するにしたがって、半導体の動作の安定性を保つために、大容量化が不可欠になります。

将来、充電の心配はなくなる

SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。受動部品の合理的な選択と最適化は、充電システムの効率性、信頼性、性能のさらなる向上につながります。EV充電システムは今後も効率化、スマート化、サステナビリティの方向に進化を続けるでしょう。また、技術の進歩につれ、SiC技術と高性能受動部品の応用もさらに普及していくことでしょう。

近い将来、EVがガソリン車と同じくらい手軽に「燃料補給」できるようになり、より便利なエコライフが実現するよう、アヴネットはこれからも最新技術を利用し、より豊富なEV充電ソリューションを提供することで、グリーンエネルギーの普及に積極的に貢献していきます。

お役立ちリンク

2411-beyond-sic: SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2411-beyond-sic: SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOLが牽引する『低高度経済』の急成長
2025年3月17日
将来のeVTOL機器は、主に都市間の迅速な通勤、効率的で柔軟な物流配送、公共サービスへの緊急対応などの分野に使用されます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
2411-beyond-sic: SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
関連イベント
関連イベントはありません