Custom Meta Tags
Consumer solutions Hero Banner

消费类解决方案

Consumer-solutions-description

了解最新的消费类解决方案和技术专业知识,缩短您的设计周期,加快您产品上市的步伐。

AAC202205S1_Healthcare_Grid

Health status monitoring made contactless

Health status monitoring made contactless The miniaturisation of electronic devices has contributed to a step change in the health monitoring approach.

AAC202011S1_powermanagement_Grid

实现未来超低功秏应用

现今,越来越多的装置体积变小或是可以直接穿戴着。低压差稳压器(LDO稳压器),如NCP170系列和NCP171,非常适合调节小型装置中的电压。

AAC202010S3_healthcare_Grid

透过手指了解你的健康

安富利的连网脉搏式血氧仪解决方案可用于指尖和远程监测单元,以方便监测SpO2、心率和血流灌注指数(PI),而板载LED显示屏幕可实时读取这些指标。

AAC201711S2_Grid

随时满载充沛电力

安富利的 USB (PD3.0) DRP 移动电源满足了人们对能够简单快速充饱电力的解决方案的迫切需要。它采用了 USB Type C 的特殊新功能:双重用途埠 (DRP)。

136 MIPI DSI TX Dual Display_Grid

在显示技术中增强视野

MIPI DSI TX双显示器是专业设计的解决方案,非常适合需要在较大显示器内显示较小的显示器以进行本地观看或命令和控制的系统。

USB type-C an ecosystem_Grid

USB Type C─ 一个日渐完善的生态系统

从各方面而言,最新一代USB都改善了易用性 – 垂直对称性保证了正反两面可插入,传输速度和功率容量都有所提高, 并具备音频、视频、数据和充电功能。

AAC202205S2_Healthcare_Grid

Connected solutions for patient monitoring

The i.MX 6ULL applications processor includes an integrated power management module that reduces the complexity of an external power supply and simplifies power sequencing.

AAC202011S2_powermanagement_Grid

最大化装置性能

电源管理IC(PMIC)在控制装置内的电源管理中扮演着非常重要的角色。 PCA9450能支持智能家庭、智能城市,边缘计算、工业及工业物联网中的各种应用。

AAC201812S1_powermanagement_Grid

Adapting for greater power

Avnet’s PD3.0 45W adapter can meet the requirements of the USB PD3.0 and QC4.0(+). Using three NXP IC, it focuses on the Universal AC Input 45W Universal Power Reference Design.

Accelerating developments in fast charging technologies_Grid

加速快充技术的发展

如今人们对便携设备的期望值很高。它们的功能越来越丰富,在日常生活中也发挥越来越重要的作用。为了尽可能延长工作时间,快速充电技术已成为伴随这些设备而出现的不可或缺的技术.

energizing-the-mobility-race_Grid
Avnet’s Maxim Battery Management Solution energizes the mobility race

让新能源汽车动力十足

安富利的Maxim电池管理解决方案系统高效且通用性强,广泛适用于车内空调辅助系统和能量存储系统等其它电池应用.

AAC201711S3_Grid

全面性的智慧电源管理

NXP USB Type-C 智能充电 SMPS 系统采用的 USB 电源正好能满足不断上扬的对快速有效供电和分享数据的需求。

AAC202205S3_Healthcare_Grid

Powering healthcare and fitness solutions

The AS7030B is a biosensor solution that operates based on photoplethysmography (PPG) and electrocardiogram (ECG).

AAC202010S1_healthcare_Grid

常保双手清洁卫生

安富利开发了一款自动干洗手消毒机,使用成本最少的E-BoM以及最小的印刷电路板。

AAC201906S1_audiorecognition_Grid

AVS为未来发声

恩智浦 (NXP) 研发基于MCU的Amazon Alexa语音服务(AVS)解决方案,提供了一种用i.MX RT交叉处理器将Alexa语音助理功能内建置产品中的绝佳方式。

AAC201812S2_powermanagement_Grid

Powering up for the demands of tomorrow

Avnet has partnered with NXP to offer the 100W PD Power Solution. The biggest advantage of this solution is its high efficiency, low standby power and low cost.

Unleashing-potential-in-battery-application_Grid
Avnet’s Maxim Battery Management Solution energizes the mobility race

释放电池应用的潜力

安富利设计出性能优异的电池管理系统,提高电池适应电动工具和电动滑板车等高能量需求的应用的潜能。

Delivering efficiency to USB power delivery_Grid

让USB供电更高效

USB技术随同数据进行功率传输的能力不断提高,让设备设计师们能简化连接以创建更精简紧凑的电子设备,进而推动设计技巧的 发展.

AAC202310S2_Smart health_Grid

Experiencing Wi-Fi congestion with your current dual band router?

TE Connectivity's Wi-Fi 6E antennas offer triple band support on both 2.4GHz and 5GHz with an additional 1200MHz spectrum at 6GHz bandwidth; reducing network congestion without upgrading your wifi plan.

AAC202010S2_healthcare_Grid

未来的智能手表

安富利正在开发一种用于智能手表的解决方案,使智能手表不仅可以监测用户的心率,还可以监测心率变异性和SpO2(血氧饱和度)以及具备其他进阶的功能。

AAC202001S1_sensor_Grid

提升室内空气质量

安富利的气体传感器模块可对TVOC和室内空气质量进行高精准测量。采用的ZMOD平台是一款集成式数字气体传感器,适用于大批量消费类和工业应用。

AAC201711S1_Grid

迎合未来需求

安富利的 USB Type-C PD3.0 45W 电源转接器符合最新发表的电源供应 3.0 规格,电源供应能力与弹性更为提升。

empowering-the-usb-type-c_Grid

为USB Type-C助力

作为全球领先技术分销商,安富利不断致力于USB Type-C技术及其相关生态系统在全世界的推广。